This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TPS630250:稳压器发热

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749638/compiler-tps630250-regulator-is-heating

器件型号:TPS630250

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我有一个带 TPS630250的定制 PCB、电阻器被调节至3.0V (R2=178k R1=500k)

Sem-T-tulo

Sem-T-tulo1

如果电源是电池、则输入电压为3.7V、或者5V 电源是 USB。 输出为3V、电路工作正常、但热量是一个问题、因为所有 PCB 都发热。

有人有这个问题吗?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    请回答以下问题:
    1、负载连接了什么、输出负载电流是多少?
    2.电路板加热是否有负载?
    3.您能测量器件和电感器的温度吗?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、
    我在两个 PCB 中进行了测试、问题是相同的。

    1、负载连接了什么、输出负载电流是多少?
    负载为安培、IC、BLE 模块和一些电阻器,电流小于100mA (I meased)。
    2.电路板加热是否有负载?
    在没有负载的情况下、电路板会发热一点(我可以用手指保持)、而在负载情况下、电路板会保持很高的温度。
    3.您能测量器件和电感器的温度吗?
    我还无法测量、但无法将手指放在电感器上。

    你有这个问题吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    在这些条件下(Vin=3.7 - 5V、Vout=3V、Iout=100mA)、EVM 上的组件不会显著发热。 遵循数据表中建议的设计也应如此。
    1.您能否检查原理图和 PCB 布局(如果可能、请在此处发布图片或直接将其发送给我)、它与 EVM 有何不同?
    2.电感器的确切器件型号是多少?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    您能否查看下图中的原理图。 图中显示了电感器的基准。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    原理图看起来不错。 您还能展示 PCB 布局吗? 所有这些电容器都是陶瓷电容器吗?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    由于我没有听到您的反馈、我希望您能解决您的问题。

    如果情况并非如此、请再次发布到此主题或打开新主题。

    此致、
    Brigitte