This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:如何限制最大占空比

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750640/ucc2895-how-limit-the-maximum-duty-cycle

器件型号:UCC2895

您好!

我对控制器 UCC2895有疑问。  

该控制器具有0至100%占空比控制(本例中为相移)。 增大 CT 会限制最大占空比。 但是、根据数据表、CT 的最大值为860pF、在这种情况下、最大占空比降低非常小。

是否有办法将最大占空比限制在95%或更低?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,耶稣

    数据表在这一点上并不完全清楚-我明天会进行一些检查、看看我是否可以弄清发生了什么。 然后、我将重新发布。 如果我不能弄清发生了什么情况、我必须与设计团队联系并征求他们的意见。

    请注意、必须遵守数据表中的880pF 限制。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    您能为我的问题找到一些结论吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,耶稣

    我还没有机会就你的问题展开工作--我希望今天能够看看--
    我对拖延表示歉意。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣

    我今天在工作台上运行了一些测试、结果随附。

    在100kH 振荡器频率(50kHz 开关频率)下、120k 和820pF 时、我看到了95.5%的 Dmax。 限制 Dmax 的因素之一是死区时间、我在 DELAB 和 DELCD 上使用了10k 电阻器-测得的死区时间约为450ns -这当然会降低占空比。

    CT 波形的下降时间是所使用电容的函数、但变化从87ns 降至大约20ns、因此我认为这不会太大。

    在较高的频率下、最大占空比较低-由死区时间决定。

    如果 您有特定的开关频率、请告诉我、我将运行一些进一步的测试-我希望占空比可以达到95%的有效限制。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Dmax-vs-timing-components.docx

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    感谢您花时间对其进行测试。
    在我的应用中、开关频率为100kHz。
    我根据谐振频率设置死区时间以提高效率、因此我不应修改死区时间。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,耶稣

    100kHz 是正常的-我不会想到任何问题。

    如果遇到困难、请随时再次发布。

    我现在要关闭这个线程。

    此致
    Colin