This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563200:输出电压电阻器公式0.768常量似乎错误

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751048/tps563200-output-voltage-resistor-equation-0-768-constant-seems-wrong

器件型号:TPS563200

我使用 Webench 来提出一个12V 至3.3V 2A 稳压器电路。  它是图19上 TPS563200数据表中的基本电路、其中 R1 = 33.2k Ω、R2 = 10k Ω、但我获得的电压输出为4.75伏。

当我使用这些值时、第8.2.2.1节下 Vout 公式中的0.768常量实际上为1.131。  我是否缺少某种东西、或者我是否应该在 R2 = 10k 欧姆时将 R1选择为19.5k 欧姆?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下表格和公式来配置电路。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在以下位置使用了该文档:

    www.ti.com/.../tps563208.pdf

    我使用了第8.2节中图19的电路。 我希望 Vout 为3.3V、因此我使用了表2中建议的 R1 = 33.2k 和 R2 = 10k 电阻值。

    我的实际 Vout 电压测量值为4.75V

    我是否只需计算出实际公式常数(被告知为0.768)而不是使用0.768?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您分享您的原理图吗? 输出电压应为3.3V、让我们看看您的原理图上是否存在任何问题。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试单击回形针以附上原理图的 pdf、但它尝试将其插入到答复中、原理图不正确。

    e2e.ti.com/.../mkr_2D00_4_2D00_pg2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来工作正常。 不用说转换器是 U2。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    原理图没有问题、请仔细检查焊接以及 R1和 R2的值。
    此外、您是否曾尝试用新 IC 替换过 IC?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了两个 IC、焊料看起来都很好、电阻器值已经过验证。 此时、使用 Vout 时、我将使用电阻值获取 Vout = 1.014 x (1 + R1/R2)、计算得出 R1 = 22.56k、R2 = 10k

    我很快将获取新的电阻器、并将尝试使用它。 我不喜欢这样的渲染、但我已经尝试了两块电路板和两组元件的建议值、它们的输出电压= 4.75V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您分享布局吗? 让我们来看看它。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我不知道这两张图片是否是您想要的。  请告诉我、它是否是您需要的其他东西。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局不好:

    1.功率级使用非常薄的走线。

    2.输入和输出 GND 不会在很大的区域直接连接到 IC GND。 C7 GND 使用过孔。

    3、SW 走线位于 IC 下方、我们不建议这样做、很容易向 FB 引入噪声。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我想系统不稳定、您能否共享波形(VIN、VOUT、SW、IOUT)?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Shawn、我在数据表的图36中看到了建议的布局。  我要在示波器上附加信号图的图片、但我要返回到绘图板并重新进行布局。

    我必须做另一个回复才能向您显示 SW 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您希望我如何绘制 Iout 图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一幅图是 Vin、第二幅图是 Vout (R1 = 19.6K 时为3V)、第三幅图是 SW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SW 波形不规则、看起来不稳定。 请在重新绘制布局后更新结果。

    肖恩