This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找双向直流/直流转换器的建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DCPA10512, DCPA10505, TPS65130, TPS65132, TPS65135, TPS65131, TPS65133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748725/looking-for-recommendations-for-bi-directional-dc-dc-converters

主题中讨论的其他器件:DCPA10512DCPA10505TPS65130TPS65132TPS65135TPS65131TPS65133

尊敬的管理员:

希望您身体健康。

我目前正在构建 EMG 信号采集器件。 我正在寻找 一款适用于低功耗应用(大约1W)的直流/直流转换器 、该转换器将3.3V 或5V 直流电源输入转换为+/-5V 或+/-12V 输出、该输出可以为 INA-121、INA-333供电、 或 INA-128仪表放大器和基于运算放大器的高通和低通滤波器。

我只知道 DCPA10505和 DCPA10512非稳压隔离式直流/直流转换器模块。 不过、如果您能为双向直流/直流转换器提供更多选择、我将不胜感激。 在孤立或非孤立、受管制或无管制方面的选择都是值得欢迎的。 然而、当然、隔离式稳压双向电源是最可取的。

我将热切地等待你的答复。

Zahak Jamal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zahak:

    您可以查看以下内容:
    对于+/-12V:TPS65130/1、 www.ti.com/.../tps65130.pdf

    对于+/-5V:TPS65132/3/5、具体取决于电流要求、 www.ti.com/.../tps65132.pdf

    我通知了负责的产品线您的问题、他们将很快返回给您以获得进一步的支持。

    Yann Ducommun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 非常有帮助。 我也将等待您对其他选项的答复。

    再次感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zahak、您好!
    Yann 向我转发了您关于用于为双电源运算放大器/仪表放大器供电的分离轨直流/直流转换器的帖子。 Yann 在他的帖子中已经提供了我们产品系列中的所有器件型号、这些器件型号适用于双电源应用、即 TPS65130、TPS65131、TPS65132、TPS65133和 TPS65135。 如果您对其应用程序使用有任何疑问、请告知我。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khan 先生、

    非常感谢您的回答。 请回答最后几个问题。 您是否知道任何具有与上述电压范围相同的双向隔离式电源 IC? 我还想问的是、SOP 或 SOIC 封装中是否有双向电源 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zahak、您好!

    感谢您的回复。 我花了一些时间在 TI.com 上搜索、但不幸的是、我没有找到任何隔离式双向(分离轨)直流/直流转换器。 只有出现的双向转换器才是提供早期器件型号的转换器。 此外、这些数据表中提到的 QFN、WSON、DSBGA 封装是唯一可用的封装。 我假设您正在寻找 SOP/SOIC 等引线式封装、因为您的应用中存在板载可靠性问题、但遗憾的是、除了我提到的封装外、我找不到任何其他封装。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常感谢你的帮助和支持汗先生。 我将参考您在消息中提到的组件的数据表。
    非常感谢。