This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC3804:输出电压

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750360/webench-tools-ucc3804-output-voltage

器件型号:UCC3804

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

   我正在开发   一个输入电压为20-1000V   输出电压: -12V @2A 的电源板

   它是一个隔离型反激式转换器。

   我已经了解了 Webench 设计并根据 UCC3804D 控制器选择了该设计。

  

  完成的

   没有12伏输出。   在更改 RT 寄存器值时、我可以找到大约5.6v 的输出。 但在本例中、功率 MOSFET 会升温。  

e2e.ti.com/.../WBDesign40.pdf

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    我发现它在所连接的 WEBENCH 模块中使用了 UCC2813DTR-4器件、而不是 UCC3804D、您能否检查一下。 谢谢你。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    我们已有很长时间没有听到您的声音。 我们假设您已通过某种方式解决了该问题。 我现在要关闭此帖子。 如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    此致、
    Teng