This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:有关如何通过外部微控制器将.senc 文件编程到 bq40z50中的指导

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751123/bq40z50-guidance-on-how-to-program-senc-file-via-external-microcontroller-into-bq40z50

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们希望使用我们的产品微控制器将.senc 文件重新刷新到 bq40z50中、而无需 EV2300。 是否有一个文档解释了正确的编码过程或命令?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、执行此操作的命令是专有的、无法共享。
    您可以使用技术参考手册“0x4000–0x5FFF Data Flash Access()”一节中的说明来读取和写入整个数据闪存内容。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Swami,

    0x4000–0x5FFF 是否涵盖使用 bqStudio 可更改的所有参数?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、0x4000到0x5FFF 是整个数据闪存、可以从 bqStudio 更改。
    但是、固件会将较高范围内的某些部分用作暂存区、因此不应进行编程。
    要检查地址的确切范围、最简单的方法是在 bqStudio 的首选项中启用"Advanced View"、然后在数据存储器部分中单击"Hex Dump (十六进制转储)"。
    这将导出基地址为0x4000的数据闪存所使用的整个存储器。
    此致、
    Swami