This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:如何为周期计数保持2节电池配置文件

Guru**** 2583235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750353/bq27520-g4-how-2-cell-profiles-are-maintained-for-cycle-count

器件型号:BQ27520-G4

大家好、

我在周期计数方面面临挑战。模块指出、一旦插入新电池、周期计数将会重置、但不会发生这种情况、因此我们将手动尝试重置周期计数。 但是、正如 TI 模块所说的、监测计为两个电池配置维持单独的周期计数器。 以便对其进行重置、我应该重置哪个系统配置。

是否需要重置这两个配置文件? 我将如何知道哪个配置文件处于活动状态(cyclecount 0或 cyclecount 1)。有人能否解释如何相对于2个电池配置文件映射周期计数存储器。

谢谢、

Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个称为应用状态的标志、可让您知道哪个配置文件处于活动状态。此外、Ra 状态和标志可让您知道正在更新和使用哪个配置文件。 表的更改值也可用于修改正在使用的值。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、
    感谢您的回答。
    您能澄清一下我的以下一些问题吗:
    在模块 TRM 中、有人提到、一旦插入新电池、周期计数将被重置。 但在我的情况下、周期计数不会重置。 您能帮助我们了解这种行为变化的原因吗?
    如果我们使用标准命令来读取周期计数、它从哪个位置(周期计数1或周期计数0)读取数据?
    谢谢
    Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为、如果监测计使用默认系统配置而不是其他两个系统配置之一、那么此时将重置周期计数。 如果监测计检测到电池是全新的、则使用默认配置文件。 有关监测计如何确定要使用的系统配置的详细信息、请参阅 TRM。
    该命令将返回电量监测计在该点使用哪个系统配置的计数。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 onyx:

    感谢您的快速回复。 正如您所说、应用程序状态将提供活动配置文件、但当我选中时、它将提供最后一个活动配置文件。 这没有什么帮助。

    我有2个疑问:

    1) 我尝试了第二种方法来检查 Ra 标志 、但我对这些值有一点困惑。 如数据表所示、Ra 标志的默认值将为0x55。 在我的示例中、当周期计数1系统配置处于活动状态时、Ra 1标志值为0x00、RA0为0x55。 我是否可以假设任何一个系统配置处于活动状态、Ra 标志将为0x00?

    2) 2)插入全新的电池也不会重置循环 count.it 仅采用上次使用的配置文件。 我已经试验了大约4节电池、并观察了使用的周期计数曲线、发现它始终使用电池组1曲线。 数据表显示、将根据阻抗匹配使用曲线、但如果我插入一个全新的电池、那么也是使用相同曲线的原因(Pack1)。 根据我的说法、它应该是 pack 0。 由于我必须手动重置周期计数、因此重置两个周期计数是否安全且正常? 或者、我们只应重置活动状态。 如果我同时复位这两者、会产生什么影响?

    请你澄清我的疑问。

    谢谢

    Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.00表示标志、55表示状态、这是活动状态
    2.周期计数用于提供信息、不会影响任何内容、因此您可以手动重置
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    关于您的第一个答案、我在数据表中检查了 "Ra STATUS"的最小值和最大值 只能为0x0、默认值为0xFF。

    我还检查了 Ra 表的上升情况、即 Ra 状态(RA0或 RA1)始终为0x0。 现在、我必须检查哪个值是否存在 Ra 状态。

    谢谢

    Likhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS 共享您的 gg 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CycleCount.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    所有四个字段中的更新状态应为02。 所有字段中的 Qmax 应相同。 仅一个表上的 RA 状态应为00、而 RA 标志在一个表上应为55。 当您使用监测计时、监测计将根据需要更新其余的 RA 标志和状态

    谢谢
    Onyx