This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025A 应用问题检查

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/742811/lm5025a-lm5025a-application-question-check

器件型号:LM5025A

大家好、

我的客户正在新项目中使用我们的 LM5025A。 但在该项目中、Vin 电压将在8V 至90V 范围内、由于某种原因、这是无法避免的。 但是、在我们的数据表中、我们建议输入电压=13V 至90V。 因此、对于这种情况、一些专家能否告诉我、如果 VIN 低至8V、LM5025A 会出现什么情况?  我们希望看到这方面的风险或潜在问题、然后看看是否有解决此问题的解决方案。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有专家可以就此提出建议? 谢谢

    此致

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    我可以看到两个潜在问题:
    1) 1)如果 VIN 为8V 且 VCC 高于8V、则启动稳压器 MOSFET 的内部体二极管将导通。 使用外部二极管可轻松防止这种情况发生、以确保 VIN 引脚不会降至远低于 VCC。
    2) 2)过热时、该器件的 UVLO 阈值看起来像7.87V - 7.18V。 由于启动线性稳压器上的最小压降、如果由8.0V 输入供电、则该器件可能无法启动。 如果您愿意、我们可以问 IC 设计人员这个问题、但可能需要一些时间才能得到答案。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    非常感谢您的支持、这让我更清楚。 如果可能、您是否会帮助设计人员检查这一点? 谢谢。 因为客户很快就会计划加入 MP、并对此有疑虑。

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    以下评论来自我们的设计经理。 我将在收到更多信息后随时向您发送。
    谢谢
    Joe Leisten

    "我不知道该设备、我正在尝试恢复数据库。
    我只读了数据表、您的评论有以下要点:
    它们需要避免 VCC 和 VIN 引脚通过器件导通
    •您是对的、但我不知道是否有必要这样做、因为在查看数据表时、您可能会得到建议的工作条件 VCC=15V 和 VIN=13V (VCC>VIN)
    我需要仔细检查原理图。
    2.如果由8.0V 输入供电、则器件可能无法启动。
    •在这一点上、我认为您是对的。 通过查看 VIN 为8V 的数据表编号、我们无法保证器件启动、因为 VCC 可能低于 VCC 欠压锁定阈值
    •此时、我无法估算启动线性稳压器的压降。
    此外、我不认为我们可以保证低于13V 的启动稳压器的性能

    我将在恢复数据库后立即更新您、我可以查看原理图。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、
    这是我从设计中得到的回复:

    "我可以确认、在 VIN 和 VCC 之间有一个典型压降约为3.5V 的线性稳压器。
    如果 VIN 低于13V、我们无法保证启动。"

    我希望这能回答你的问题。
    谢谢
    Joe leisten