This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751381/ucc28951-ucc28951

器件型号:UCC28951

UCC28951PWR、 UCC28951QPWRQ1和 UCC28951PWT 之间是否存在任何差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh

    这些产品之间没有电气差异。 PWT 和... PWR 器件的页数不同(250个或2000个)、-Q1器件符合汽车应用要求。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Colin。

    我们设计了一个330W 的 PSFB 转换器、具有360V 标称 I/p 和13.2V/p 在测试过程中、我们面临许多问题。

    1.一旦我开始从10V 开始增加 I/p 电压,我就会观察到输入电流中出现巨大的浪涌,而在250V 时,我将获得所需的 O/p 但一旦我们达到设计范围、输出电流将变为14.5V、但我的 I/p 电流太高、导致我的 MOSFET 发生故障。 由于 IC 具有 I/p 过流保护和 O/p 过压保护、我们希望它实际上停止提供脉冲。

    2.将栅极驱动器连接到 MOSFET A、B Cand D 的导线会变得过热、从而熔化导线。 由于我们处于原型设计阶段、因此我们将栅极驱动器电路植入单独的 PCB、并使用电线将栅极河卡集成到电源电路中。

    我们测试转换器的方法是这样的。 我们首先为控制卡和栅极驱动器卡提供偏置电压、然后从0V 开始逐渐为电源电路供电。 这种方法是否实际正确? 我们曾考虑为栅极驱动器和控制卡设计反激式转换器、以便其在我们的电源电路设计范围内运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您已打开有关此主题的另一个新主题、因此我将关闭此主题。

    此致
    Colin