This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:如果将 RES 引脚连接到 GND、LM5034是否会在 OCP 下以折返模式工作?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747489/lm5034-will-lm5034-work-in-fold-back-mode-when-ocp-if-connecting-res-pin-to-gnd

器件型号:LM5034

大家好、团队、

我的客户想问一个有关 LM5034的问题。

如果将 RES 引脚直接连接到 GND、LM5034是否会在 OCP 模式下工作? 在数据表中、它仅描述了当 RES 引脚与电容器连接到 GND 时的断续模式。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnny Guo:
    将 RES 引脚直接拉至 GND 将禁用断续模式。 在这种情况下、峰值电流模式控制应处于激活状态、但功率级将保持运行。
    这不是折返模式、因为功率级将继续提供满电流。
    我希望这能回答你的问题。
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、

    因此、如果我们将 RES 引脚拉至 GND、并通过电子负载增加输出电流、功率级将保持运行、但输出电压将如何工作?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    答案取决于您使用的负载类型(CC、CR、CV)。 输出电流将受到限制、电压将根据需要下降以实现这一点。 部件将继续运行。
    我希望这能回答你的问题。
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    当我将 RES 引脚拉至 GND 时、过流模式从断续模式更改为功率限制。 但我认为功率限制模式不会折返、对吧? 如果我错了,请纠正我的问题。

    谢谢

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、
    没错。 电流限制意味着当电压被负载下拉时、输出电流保持恒定。
    折返建议、当输出电压被负载下拉时、电流限制也会降低。
    我希望这是清楚的。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joe 的反馈。