This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5023:LM5023_QR 反激式电源

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747678/webench-tools-lm5023-lm5023_qr-flyback-power-supply

器件型号:LM5023
Thread 中讨论的其他器件: TL431

工具/软件:WEBENCH设计工具

你好!

我使用 LM5023开发升压电源、VCC 辅助电源电压为24V、功率 MOSFET 电压为3V。请求将3V 提升至36V、调试方面存在问题、提供特殊帮助支持、谢谢!

当前的问题是、输出电压只能调节至13V、无法升高、PQ2016的变压器参数、一次侧使用3TSs、辅助绕组为4TSs、输出绕组为18TS.LP:2.8uH。

这是一个双向直流/直流 converter.e2e.ti.com/.../24VTO5V5A_5F00_1030.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chime Xia、您好!

    我们将很快就此再次与您联系。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Atul Kulkarni23!

    今天、我在调试方面有了新的发展、转换器可升至17V、并将在阻断模式下运行。 但没有负载。

    为此、我调试了负责电阻器和 TL431分压器的光耦合器电阻器、但当通过调整分压器电阻继续增大输出电压时、输出电压达到17V 并进入阻断模式。 我认为它应该与反馈环路设计有很大关系。

    再次感谢! 我现在需要您的支持!

    提示音 Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chime,

    请分享设计的输入/输出条件。 您还可以使用公共共享链接共享设计。
    此外、如果设计是使用 Webench 完成的、请告知我们。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我的设计要求:

    输入电压:直流2.7V 至 3.3V、电流5A;

    2.输出电压 DC 36 V。只要效率超过82%,就不需要输出电流;

    3.需要隔离;

    效率最低82%;

    此设计已根据 WEBENCH 进行了修改。

    原理图已随附、请参见。

    感谢您的回复、我将继续期待您的回复!

    谢谢!

    提示音 Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、忘记解释一下、我在 WEBENCH 上找不到升压拓扑、只是一个降压拓扑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    您对此问题有什么意见吗?

    在此、我还附加了布局、谢谢。

    e2e.ti.com/.../24VTO5V5A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    帮助查看设计的升压拓扑电路(3V->36V)是否可行?

    谢谢你
    Jerry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chime Xia、您好!

    我认为输出端的17V 实际上是您从初级侧反射的电压,即3Vin*NPS 这是因为控制器没有打开。 其原因是 LM5023的 Vcc 导通电压为12.5V、而借助 Givenm 匝数比 NPA、Vaux 仅为4V。
    请绘制 Vcc、Vout、为了检查这一点、您将看到 VCC 处于@ 4V 状态、而 OUT 不执行任何操作。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、
    感谢您的回复!
    我认为负 VAUX 为4V,但 VAUX 为36V * NSA,而我的 NSA 为0.33,所以 VCC=36*0.33=11.3V;实际上,VCC 大于11.3V 时没有负载。

    谢谢你
    提示音 Xia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    请您绘制 VCC 和 VSD 引脚波形以进行研究、我想了解负载条件下控制器的功率需求。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我设置为36V、但在电压设置为36V 后无法再次启动。输出电压调节为20V、然后通过调节 R 24将输出电压调节为36V。  CH1:OUT;CH2 Vout;CH4:VCS.VCC=13V

    通道1:输出;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在有点困惑、因为您所连接的波形会产生 DRV 脉冲。

    此外、TL431上的基准电压@调节为2.5V、您必须重新计算分压器、以确保将 Vout 设置为22V。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonal

    我现在将 TL431、部分电阻1.25V 分别更改为51K/2K。 我还尝试将分压器电阻更改为33K/2K、但效果相同。

    此外、DRV 是通过将 R 4调整为20V 来实现的。但当电压打开时、它不会启动。

    请参阅 随附的 finale2e.ti.com/.../WeChat_5F00_20181206200203.mp4e2e.ti.com/.../19V_2F54A852F665847635758B53_.docx 视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、区域
    感谢您的支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、区域

    VSD 根据区域的要求进行测量、但未检测到。 在夜间思考后、我觉得在 VSD 点悬挂探头后、VSD 始终处于高电平、VCC 应处于高电平。 因为 Cvcc 一直在充电。 立即测试以了解什么是 Vcc。

    奇怪! 现在可以再次测量 VSD 电压。 以下内容:

    CH1:OUT;CH2:Vcc;CH3:Vout;CH4:VSD。

    VCC 电压不足以测量波形、并且一直在 Vcc_on 和 Vcc_off 之间跳跃。 我的分析表明、输出电压仅为16V。但是、如果您将电压升高、则无法再次启动它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chime、

    这是 VSD 引脚的预期行为、该引脚连接到 MOSFET 以进行外部高压启动。 一旦 VCC 电压超过 VCCON 阈值、这个引脚应该被拉至低电平来禁用这个外部 FET。

    我对 VCC 波动的想法是、当您通过恒定直流电源提供 VCC 时、您是否看到了同样的行为?  

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sonal、
    我认为 VCC 是正常的。 我还会通过恒定 VCC、但在20V 之后仍然无法启动
    谢谢!
    提示音 Xia