This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65160:关闭 VGH 和 VGL

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750002/tps65160-turn-off-vgh-and-vgl

器件型号:TPS65160

大家好、

我正在处理类似 LCD-TFT 的项目。 我发现此 TPS65160芯片专用于 LCD 面板、是具有可控上电定序的 PMIC、这也非常适合我的电路板。 我需要 VS 和 V_LOGIC 以正确的加电排序。 所有功能都很适合、但我不需要 VGH 和 VGL。 是否可以将其关闭? 否则、我应该如何处理 VGH 和 VGL 引脚、以确保它们不会影响电路板上的其他组件、也不 会消耗不必要的功率。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年6月12日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhen:
    此器件的典型应用是使 VGH/VGL 电源处于活动状态、并且我看不到一种完全禁用器件中相关电路的方法。 在正常运行中、负电荷泵的反馈引脚(FBN)被调节至0V、而正电荷泵的反馈引脚被调节至典型值1.213V。 因此、您可能能够将 FBN 引脚连接到 GND、并将 FBP 引脚连接到降压(FBB)的反馈引脚、以诱使内部误差放大器想到负电荷和正电荷拉皮条得到良好调节。 这样、您就可以移除电荷泵的外部组件。
    希望这些信息对您有所帮助。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢你的答复。 我认为您的想法是有道理的。 我将首先在 EVM 板上尝试、然后在设计上实施(如果可行)。

    此致、