This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:lm3914 plcc20封装回流焊温度

Guru**** 2581995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748139/lm3914-lm3914-plcc20-package-reflow-temps

器件型号:LM3914

我有一个处理问题数据表给出了其 PLCC 封装的绝对最大额定值

215C 蒸汽相位焊接60秒  

在220c 下红外15秒  

我们在无铅组件上使用对流回流、需要知道该器件封装的最高温度是多少。  我们目前手工焊接部件、这不具有成本效益。

请提供建议

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    我已就这一主题对我们的专家进行了说明。 请在2018年6月12日之前回复。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doug、您好!
    我无法找到有关该封装的焊接温度曲线的任何具体信息、但在这里与一些同事讨论、共识似乎是遵循220c 的建议15秒进行对流回流。 您可能必须对其进行调整、以便能够始终获得良好的装配结果。
    此致、
    辽卡特