This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557-Q1:最高结温

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751230/tps2557-q1-maximum-junction-temperature

器件型号:TPS2557-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25810-Q1

您好!

最高结温如下所示为"内部限制"。

这是否意味着无法实现该器件的最高结温、因为热关断温度确实起作用?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    正确、我们的器件具有过热关断功能。 如果 Tj 达到 OTSD 阈值、器件将关断。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob-San、

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    实际结温是多少?

    我的客户要求热关断的实际结温和工作电压之间存在差异。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-Sam

    如果您是指 OTSD 结温、则如下所示:

    如果您是指工作结温、请按数据表中的以下指南进行计算。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob-San、

    很抱歉我不确定的问题。

    绝对 最高 结温是多少

    ℃、TPS25810-Q1上的最高结温额定值为180 μ A、但仍会发生热关断。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    建议的最大运行温度 Tj 为125deg、OTSD Tj 为155deg。 该部件可在125度至155度之间工作、但可能会导致使用寿命损失。 借助于 OTSD 功能、此部件永远不能在超过155deg 的范围内运行。

    请问您为什么需要这些数据?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kuramochi-San、

    由于您打开了一个新主题以讨论额外的问题、我将关闭此主题。

    此致、
    Bob

    --------------------------------------------------------------------
    请单击绿色的"已解决我的问题"按钮以验证答案、以防回复解决您的问题。