This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:UPOE 与802.3bt 差异?

Guru**** 2581795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748832/tps2373-upoe-vs-802-3bt-difference

器件型号:TPS2373

您好、先生:

UPOE 似乎与802.3bt 非常相似。 它们是一样的吗?

他们是否需要通过 LLDP 获得更多功率、还是 仅仅通过硬件握手来获得更多功率?

 您能给 我们提供一些好的文章、以供我们参考、从而更好地理解这一点吗?

谢谢你。

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    IEEE 802.3bt 是高功率(>30W 拉电流) PoE 的官方标准。 UPOE 是非标准配置。 最好符合 IEEE802.3bt 标准。

    对于 IEEE802.3bt、可选择在硬件分级后使用 LLDP 来协商更多功率、但 PoE 标准要求进行硬件分级。

    下面是有关每种高功率方法的视频的一些链接。

    UPOE: training.ti.com/high-power-poe-design-considerations
    IEEE802.3bt: training.ti.com/.../1128369

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    您是否找到了问题的解决方案? 如果不是、请告诉我、我很乐意继续提供支持。 否则、请您单击绿色的"Resolved"按钮。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom:

    很抱歉耽误你的回答。 我们正在为客户评估802.3bt 解决方案。 我们的 PLM 从4收到此类请求

    因此、我们将比较 ADI LT4295和 TI TPS2373。

    欢迎您提供任何意见、以帮助我们了解有关这些建议的更多详细信息。

    我将在本周结束这一项目。

    非常感谢你的帮助。

    Jeff

    技术管理

    Lite-on Technology Corp. SLA/VS/ANS

    jeff.gq.chou@liteon.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    我们已向您的销售代表提供了完整的比较和培训文档- jason_wu@ti.com。 他应尽快与您联系。 如果没有、请随时告诉我、我们可以通过 E2E 消息工具进行私下讨论。

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、