This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:我们是否有 TPS65133汽车版本或±5V、250mA 双路输出电源?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1, TPS65133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750741/tps65133-do-we-have-automotive-version-of-tps65133-or-5v-250ma-dual-output-power-supply

器件型号:TPS65133
主题中讨论的其他器件:TPS65131-Q1

你(们)好  

我的客户正在查看我们拥有的该器件的汽车版本。 是否可以提出一些建议?  

此致、NY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年6月12日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yada-San、

    我们没有适用于 TPS65133的汽车认证器件、但我们有适用于汽车应用的 TPS65131-Q1、它也是一个分离轨电源。 请查看其数据表、了解客户是否可以使用该数据表。

    此致、
    辽卡特