This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:用于补偿直流 IR 压降的遥感

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915, TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745998/tps53915-remote-sensing-to-compensate-for-dc-ir-drop

器件型号:TPS53915
主题中讨论的其他器件: TPS549B22

我找到了一篇有关遥感应用的文章、这样 ASIC 本身就得到了所需的全部电压(假设接地良好、几乎没有电压差)。 我看不出为什么不能对 TPS53915应用相同的技术、如果是、建议使用哪种方法来找到最佳旁路电容器? 以下是链接:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    TPS53915不是 一 款全差分感测器件。  FB 信号相对于 IC 本地接地、该接地在器件内部合并。  您可以参阅 TPS549B22器 件、该器件支持高达25A 的电流、具有 PMBus 和真正的差分感应功能。 但是、它不是引脚对引脚兼容的。

    谢谢。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amnat:

    我发送给您的 TI 文章显示、这可以通过单端 FB 信号来实现。 我们处于设计的后期阶段、不能选择改用其他稳压器。 您能否仔细阅读文章、并告诉我1uF 旁路电容器是否足够? 此外,这个选择背后的电路原理是什么?它只是戴维南等效 R (FB 电阻分压器的 R1|R2)*Clypass?

    谢谢、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!
    我现在对你有了解。 请允许我进一步探讨这一点。 我会尽快通知您。
    谢谢你。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!
    您是否会描述将此旁路电容器放置在 TPS53915的哪个位置(在哪个引脚之间)?
    谢谢、
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnat:

    请阅读 TI 的应用手册、我已将链接发送给您。 该旁路电容将在 VFB 和 VO 之间、我进行了一个实验、将 VFB 电阻分压器移到 ASIC 的下方、并在稳压器附近放置一个0.1uF 电容。 输出纹波大致相同、但我补偿了直流 IR 压降、我只想知道选择旁路电容值的分析、因为这可能会影响纹波和反馈环路稳定性。

    谢谢、

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    感谢您的澄清。  您的输出电压是多少?  VFB 是否有电阻分压器?  如果您愿意、也可以向我发送原理图。

    以下是2种情况。

    • 将反馈电阻分压器连接到 VOUT。  在 VO 和 FB 之间放置"旁路"电容器、使该电容器成为前馈电容器。
    • VOUT 无反馈电阻分压器。 在 VO 和 FB 之间放置"旁路"电容器不应影响系统、因为该电容器现在已短路。  根据作者的输入、此旁路电容器在开关频率下提供了一条低阻抗路径、而感应电阻器 Rsns (应用手册)的范围为~10至50 Ω。  1uF 旁路电容器在300kHz 时具有0.53 Ω、远小于10 Ω。

    谢谢你。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnat:

    由于我们的目标输出电压大约为0.9V、因此存在一个电阻器网络。 电阻分压器为5.36k Ω 和10k Ω、Rsns 为5.36k Ω// 10k Ω(基于戴维南等效电路)、是的、"旁路"电容器是对电路有重大贡献的前馈电容器。 对于这种情况、为该电容器选择最佳值背后的数学原理是什么?

    谢谢、

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Topic-7-_2D00_-Evaluation-and-Performance-Optimization-of-Fully-Integrated-DC_2D00_DC-Converter.pdfHiHerman、

    请使用此电源点作为参考。 基本上、您需要获取波特图并通过计算 fz=1/2*pi*r*c 来确定零点在传输环路中的位置

    谢谢你。

    Amnat