This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130的负电源未调节

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750348/tps65130-negative-supply-of-the-tps65130-is-not-regulating

器件型号:TPS65130

您好!

这是以下网站中的一个问题:[https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/727069?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=TPS65130]

来自链接中的查询

查询:TPS65130的负电源在某些情况下未调节

回应:我们注意到,在电路板环境中,C14和负逆变器输出之间有一个大约51k 的串联电阻器有助于减少耦合到 FBN 反馈引脚的噪声。

我们在设计中遇到了同样的问题、即反相稳压器未正确调节、从而产生-19V 输出、而不是预期的-10.5V 输出。 我们添加了一个与 C255 7.5pF 串联的51k Ω 电阻器-请参阅所附图- 并且将输出调节至-9.5V。 是否有计算附加串联电阻值的公式? 我们的设计与中的链接中所述的设计略有不同、即我们正在寻找+10V/-10.5V 输出。 如果更改了输出设置、是否还需要更改电阻器的值?

此致

Bill

e2e.ti.com/.../partial_5F00_cy8c58lp_5F00_design_5F00_REV_2D00_A9_5F00_RELEASE_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年6月12日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我很高兴其他一个帖子对调试您的问题有所帮助。 OUT 建议使用~50K 的串联电阻器值。 没有公式、但基本上为了减少从前馈电容器耦合进入控制环路的噪声、可以实现前馈效果
    通过添加串联电阻器来限制带宽。 kΩ kΩ Ω 至100k Ω 范围内的任何值。 电阻越大、耦合到控制环路系统中的噪声就越低。 该串联电阻器的值不会特别依赖于输出电压。
    我希望我的答复能有所帮助。
    此致、
    辽卡特