This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 记录电流\电压

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA3221, INA233, INA226, INA220, INA219, INA199EVM, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748871/recording-current-voltage

主题中讨论的其他器件:INA199INA3221INA233INA226INA220INA219INA199EVMINA226EVM

我在每条电源线上都有一个带有0603系列跳线的 PCB。 我想找到一个可以焊接到此跳线上的组件、该组件可与某种可以连接到计算机以测量\记录电流\电压的器件配合使用。 目前、我使用的是一根导线、带有电流探头和示波器、但我需要进行更准确的记录。 你们中有人知道我可以使用什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    您的查询没有简单的单 IC 答案。  您必须设计子系统来测量和提供数字化测量。  我建议您从以下网址开始: https://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2018/11/06/accelerate-your-metering-design-with-the-new-energy-measurement-design-center-and-software-library-for-msp430-mcus 。  有一个方框图、显示 了您必须为此任务进行设计的内容。  或者、您可能可以购买具有 USB 接口的 DVM。

    此致、

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    感谢您的回答。 我查看了您发送给我的内容、但对于更高的电压\电流设计、这看起来是一样的。

    我将查看最大1.1V - 5V 电压、最大电流为3.6A。 我想使用电流感应放大器、比如 TI INA199或类似的器件吗? 我想我需要一个分流电阻器和某种开发板吗?

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    是的、可以使用 INA 器件、那么您将需要一个 ADC 以及通信和隔离。  下面是一个使用 AMC1304、包含 MSP430并采用隔离式的参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDA-01094 。  

    看看这是否更符合您的需求。

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leonard:

    由于看起来 INA 器件适合我的需求、我真正需要的是具有 INA 芯片的开发板\模块、我可以使用它在 PCB 上使用分流电阻器进行测量。 TI 是否有这样的产品?

    此致

    Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    实际上 、我们在这里有一个用于 INA199的评估模块(EVM)。  如需供将来参考、如果您转至任何器件产品页面并单击"Tools and Software"选项卡、您将能够看到适用于该器件的任何 EVM 或 TI 设计。  

    当您希望在计算机上读取测量值时、这可能是一个挑战、因为 INA199EVM 输出是模拟的。  如果没有微控制器或 ADC、则很可能只会将音频插孔作为输入选项、这将需要您发挥一定的创造力来满足 PC 音频插孔的要求。  因此、我建议使用 ADC 或微控制器 EVM 在 INA199和您的计算机之间进行连接。  或者、您也可以尝试使用我们的电源监控器件之一:INA219、INA220、INA226、INA233或 INA3221。  它们具有 I2C 接口。  通过将 EVM 连接到上述器件之一、您可以将其与 DigiKey (https://www.digikey.com/products/en/development-boards-kits-programrs/evaluation-and-demonstration-boards-and-kits/787?FV=ffe00313&quantity=0&ColumnSort=1000011&page=1&k=usb+to+i2c&pageSize=500)上的这些 USB 转 I2C 评估模块之一配对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

     电源监控器件听起来不错-我需要一个高侧感应 EVM!  

    TI 是否有任何通过 USB 直接连接到 PC 的 EVM?

    或者,我们还有一个 TI EV2300 -这是否能满足您的需求?

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shmuel、

    欢迎您的提问!  实际上、我很不清楚地忘记了我们的几个电源监控器件都已安装、因此可以使用我们开发的 GUI 在计算机上对它们进行监控。  下面是我从 INA226EVM 用户手册中获取的图片、确认了这一点。  如果您决定购买、以下所有项目都应包含在套件中。

    至于 EV2300、我并不是很熟悉。  但是、如果您想继续处理该问题、我可以将此问题转发给负责的产品线中的某个人、该产品线可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我查看  了 INA226EVM 的数据表 、它看起来正是我想要的-谢谢!  

    我的 PCB 上的电源轨上有0欧姆0603串联电阻器我假设  INA226EVM 可以与 SMD 0603分流电阻器配合使用? 是否有任何推荐的特定电阻器?

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、测量结果如何(实际测量不会有明显偏差)、因为我们必须使用导线将 PCB 分流电阻器连接到 EVM (在数据表中,它们显示了直接连接到 EVM 的分流电阻(非常短的连接)是什么样子??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    0603可以。  但是、如果您需要非常高的精度、您可以考虑使用4端子开尔文连接电阻器、如下所示。  但对于该精度、它将会花费您的成本。 根据电阻器值、这些开尔文连接电阻器每个器件的价格可能超过10美元。  对于分流器、只要感应电阻器到 INA226输入引脚的电阻仅为几欧姆、导线不应在测量中产生太大的误差。  如果您的测试不需要输入滤波器、您可能需要考虑将分流器放在 EVM 板上的 C1点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的回复。

    那么、您会推荐什么值的分流电阻器以及精度是多少?  

    还有什么厚度\测量仪表(请记住、它不能太厚、否则我们将无法将其焊接到 PCB 上0603分流电阻器的焊盘上)以及您建议的最大导线长度  

    很抱歉,我不明白您将分流电阻器放在 C1点的位置意味着什么-我们的分流器将安装在我们自己的 PCB 产品上,而不是 EVM 上????

    此致

    Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    您可以容忍的精度百分比或误差百分比取决于您的控制系统。  我们推荐10%的最坏情况、但您当然可以努力做到比这更好。  范围的下限是在未执行任何校准的情况下百分比误差最差的地方。  这是由于器件输入偏移电压所致。  要快速估算最坏的误差百分比,您可以计算 Vos (Max)/(i_min*rshunt)*100。  rshunt 值将由81.92mV/I_max 决定(假设您要测量整个范围、否则、您可以选择较小的电流来专注于较小的电流范围并具有更高的分辨率)。

    至于连接系统、我假设您想做的是上图中的事情、而我建议的是下图中的事情。  我想这两种方式都能让您达到目标。  至于电量监测计、我将得到任何额定电流的电量监测计。  这是 在线计算器。  该计算器还考虑了长度。 此外、您还可以使用您喜欢的任何搜索引擎上拉几个线规/电流额定值表。