This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671:是否有关于 Vref 值#39错误的描述?

Guru**** 2583895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751424/lm3671-is-there-any-describe-about-the-vref-value-s-error

器件型号:LM3671

降级:

从数据表中、我们可以看到 Vref 的值为0.5V。

是否有任何有关 Vref 值误差的描述、我们在数据表中找不到。

请提供一些建议。 由于客户的设计输出不稳定、因此需要了解用于计算的。

下图是原理图、PLS。 请帮您检查、谢谢~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lian,

    我在第二篇帖子中回答了您、因此我很想关闭这个帖子。