This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62203:TPS62203输出高电流在无负载情况下消耗约130mA

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747519/tps62203-tps62203-output-high-current-is-drawn-around-130ma-without-load

器件型号:TPS62203

TPS62203输出高电流在无负载情况下消耗约130mA

应用:全电压为1.6V x 4 NO 的 Duracell 碱性电池用作输入、负载电流为1mA 至100mA。

使用 IC SW 引脚连接 GND 引脚时、故障稳压器中的电阻为15至30欧姆、但输出为3.3V

PL 建议电流消耗高的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravindra、您好!

    我很高兴为您提供支持。

    请您详细说明一下此电源的工作条件吗?

    指示电流和电压值的原理图将有所帮助。

    无论如何、如果您使用的是4x1.6V (标称值)、这意味着您接近器件的绝对最大输入电压。 我想您与电池组的连接很长、因此过冲风险很高。 您可以与我分享精神和布局、以便我们可以查看是否存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ravindra、

    这一点我听不到你的声音。
    我将关闭此主题、但请随时打开一个新主题以供进一步提问。