主题中讨论的其他器件: TPS54A20
您好!
据我所知(参见 slva750a)、该部件的内部开关机制基于 N 阶跃回路机器、其中只有1阶间隔专门用于能量从输入电压传输到输出电流。
Webench 仿真还有助于了解输入传输(因此、输入电流瞬变)确实在每个其他时钟上升沿发生。 如果我错了、请纠正我的问题。
您好!
据我所知(参见 slva750a)、该部件的内部开关机制基于 N 阶跃回路机器、其中只有1阶间隔专门用于能量从输入电压传输到输出电流。
Webench 仿真还有助于了解输入传输(因此、输入电流瞬变)确实在每个其他时钟上升沿发生。
我的问题与以下事实有关:我们有很多直流/直流转换器、其中一些转换器以较低的1MHz 运行、 我们还需要控制输入电压源(每个直流/直流转换器通过其专用时钟同步、具有专用相位延迟)所见的输入电流瞬态的分布
在这种情况下、部件通过4Mhz 时钟从外部同步、是否有方法知道哪个 时钟上升沿对应于从输入电压传输能量? 例如,奇数上升沿,甚至上升沿(从外部4M 时钟的第一个上升沿开始计数)?
此致、
布鲁诺