This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1故障问题和选择

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, TPS2413, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750804/lm5050-1-lm5050-1-failure-problem-and-selection

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: TPS2413TPS2412

1.input 12V/LOAD 200A 和输入12V/LOAD 3A 项目、是否适合使用 TPS2413PWR 进行输出 ORing 控制? 有什么建议吗?

2.有些同事之前遇到过 LM5050-1、在处理内部短路故障时、TI 知道并进行升级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eagle Miao、

    TPS2413面向高电流12V 电压轨 ORing 应用。

    200A 将需要具有大栅极电容的大型并联 MOSFET。
    TPS2413具有大约300uA 的栅极驱动电流。

    根据栅极驱动电流和栅极电容、可以计算 MOSFET 的导通时间。
    这可能大于50ms,具体取决于栅极电容。 在此导通期间、MOSFET 体二极管将传导负载电流(导通时的满负载电流)。 如果这是可接受的、或者如果在启动期间管理负载、MOSFET 体二极管将不会在启动期间传导所有负载电流。

    我们尚未在200A 下进行测试、但建议将 TPS2413用于此应用。

    LM5050在这里不适用、因为其栅极驱动约为30uA、无法驱动更大的 FET。

    我们预览的另一个器件是 LM74700、它可以支持12V 电压轨、具有5mA (峰值脉冲)的更好栅极驱动能力。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS2412可以使用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eagle.Miao、

    TPS2412可被使用、这是因为它与 TPS2413非常相似、除了它具有一个线性 ORing 控制、因此它将 MOSFET 的源极-漏极电压调节至20mV。 TPS2413不调节源漏电压。


    此致、
    Kari。