This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:某些 LED 的稳定性问题

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751324/tps61165-stability-issues-with-certain-leds

器件型号:TPS61165

我们已将该器件设计为我们的产品之一、Microchip ATSAM 器件正在输出4通道 PWM 转4个基于 TPS 的驱动器电路、进而驱动4个 LED 链(红色、绿色、蓝色和白色)。

绿色通道似乎有2个问题。 一个是稳定性问题、通过在输出电容器和 COMP 电容器之间添加额外的接地线、可以解决该问题。

另一个问题更微妙。 当混合红色和绿色以产生琥珀色时、不同的产品在设置为相同的 PWM 输出时会产生明显不同的音调。 当绿色通道在增加 PWM 超过特定点后突然降低亮度时、这种情况在中等范围内发生、在更高的 PWM 电平下更明显。

负载为10个串联的 CLQ6A-TKW-C1L1R1H1QBB7935CC3 LED。

4x LED 环形灯作为共阴极进行接线并返回 GND 网络、因此使用 ZXCT 器件提供高侧电流感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    我已经尝试了解您的应用、您是否曾在发生误差时测量过电感器电流波形? 我建议您在发生误差时观察波形。 我已经大致根据您的电路计算出绿色 LED 的最大电流约为125mA。 当您增加占空比时、它可能触发了内部电流限制、我对此有一点担心。 BTW、您的输入电压电平是多少?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    感谢您的回复。 我将尝试测量电感器电流。

    由于产品由2S 锂电池组供电、因此电源电压介于6V 至8.4V 之间。 但是、当通过设置为8.3V 的工作台电源为电路供电时、我也会观察到这种不祥现象

    此致
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    我尝试使用0.01R 电阻器测量电感器电流。 峰值电流似乎为0.4A、因此大大低于限值。 但是、考虑到添加电阻器后电路的响应有所不同、我猜它会产生某种限制效果。

    在8.36V 电源电压下测量从电源流入电路的电流时、该电路在 LED 关闭时消耗76mA 电流、在绿色 LED 处于全 PWM 状态时消耗188mA 电流。 从而使驱动器和 LED 消耗112mA 的电流。 这是在没有将0.01R 电阻器与电感器串联的情况下测得的。

    它确实感觉有些东西微不足道、因为我们有一些工作板和一些展示了这个问题。

    此致
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、
    您是否对电路板进行了任何更新? 您能否衡量问题发生时发生的情况? 通常、当亮度突然变化时、它可能是由电流限制引起的。 因此、我需要更多信息和波形来帮助您确定问题和解决方案。 谢谢。
    此致
    肖恩