主题中讨论的其他器件: TPS54140、 TPS54160、 TPS54160A
在极小的负载(<50mA)下、TPS54140A 存在纹波问题。
纹波波波为(1)、如下所示。
因此、我选择了低电感来降低纹波。
(2)是电路图、(3)显示了从该电路捕获的波形(IL 和 Vout)。
我想知道电路(2)是非常小的负载应用的正确解决方案。
如果有问题或建议、请告诉我。 这将非常有帮助。
此致、
(1)不同电感值的比较(未连接负载时) 
(2)电路 
(3)不同负载与电感= 4.7uH 时的比较(上图)