This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:tidu370中建议的上重影电路、LED 开路检测故障

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749604/tlc59581-upper-ghosting-circuitry-proposed-in-tidu370-led-open-detection-failure

器件型号:TLC59581

尊敬的先生:

我们实施了 tidu370中建议的上重影电路(线路通过 电阻连接到齐纳二极管(所有线路都是公共的)、并注意到 LED 开路检测无法很好地检测到我们的故障开路 LED、尤其是由于正向电压较低而出现的红色 LED。

根据我们的分析、这是由于电流流经所有以100欧姆电阻连接到齐纳节点的离线 LED、从而防止 TLC59581输出节点低于 LOD 检测电平。

其中一种解决方案是每条线路使用一个齐纳二极管、但这不具有成本效益。 还可以将齐纳电压电平降至~2.4V。
 如果我们绕过齐纳二极管并将电阻器直接接地、您的体验是否会产生任何副作用?

此致、

特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的特里斯坦:
    使用齐纳二极管是一种很好的解决方案、其电阻器连接到每条线路。 对于齐纳二极管、如果电压电平太小、则 LED 上会出现较大的反向电压、这将缩短 LED 的使用寿命

    如果您有更多顾虑、请告知我们。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    非常感谢您的建议、我们已经将齐纳二极管3V 替换为2个串行二极管、给定电压大约为1.8V、从而能够正确检测故障二极管。

    此致、

    特里斯坦