This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:在 UCD3138中,PCLK 的时钟差别很大。 是否有校正方法?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746955/ccs-ucd3138-the-clock-of-pclk-varies-widely-in-ucd3138-is-there-a-correction-method

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

在 UCD3138中,PCLK 的时钟差别很大。 是否有校正方法?

4%范围(内部振荡器频率)是否由温度引起?

MCLK 是否有变化的范围定义,我可以找到 MCLK 的最小值和最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user5006419"]是否有更正方法?

    可能不会

    [报价 USER="user5006419"]是由温度引起的4%范围(内部振荡器频率)[/QUERPLET]

    这是技术过程容忍造成的。
    温度变化会导致额外的频率变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、4%也包括温度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCLK 始终是 Pclk 的1/8。
    MCLK 对您的应用有何影响?
    为什么4%的精度不够?
    如果您的系统中有一个精确的时钟信号源、您可能能够在 UCD3138中相应地定义参数。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果上述问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。
    此致、