请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 您好!
我需要避免 EADC 和 ADC 模块之间的偏移、假设 EADC 的测量效果优于 ADC。 我正在考虑使用 EADCVALUE.bit.ABS_VALUE 并将其与 ADC 测量进行比较、以便为 ADC 模块设置偏移。 是否可以在不处于 SAR 模式的情况下使用该寄存器? 是否有其他方法可以通过 SW 减小该偏移?
谢谢、
Marc Ferrer