This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:输出电容器

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS706, TPS7A90
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751256/tps706-output-capacitor

器件型号:TPS706
主题中讨论的其他器件: TLV755TPS7A90

你(们)好

1.客户希望使用100uF 电容作为输出电容,因为当发生1ms 瞬时电源故障时,该电容会有所帮助。

  您是否建议使用100uF 电容器? 如果没有,原因是什么?

2.是否有任何有效的方法来处理1毫秒瞬时电源故障?

3.是否有任何推荐的器件可以使用100uF 电容作为输出电容?  

这是要求。  

输入电压:5V

输出电压:3.3V

输出调节:在+/-2%以内

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    TPS706的最大输出电容为47uF。  对于线性稳压器、最小和最大输出电容限值几乎始终与稳定性相关。

    最大电容器限制仅在 LDO 的输出侧。  您可以增加输入电容器、以帮助保持 IN 引脚的本地 Vin 为高电平、从而实现相同的效果。  如果需要、可以在输入电容器之前放置一个二极管、以防止较大的输入电容器通过 TPS706的 IN 引脚以外的任何路径放电。

    我们的器件可以在输出端使用100uF 电容器;但是、这些 LDO 可能会对您的应用造成过度损坏。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    谢谢。
    以防万一、您能否选择可使用100uF 电容器的 LDO?

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Noriyuki、

    请考虑使用 TPS7A90和 TLV755、以查看它们是否符合您的其他应用要求。 这两个 LDO 都能够满足输入/输出和100uF 输出电容器的要求。

    非常尊重、
    Ryan