This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:在关断前无法获得超过7.8A 的电流。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745526/lm25117-unable-to-get-more-than-7-8a-before-shutdown

器件型号:LM25117

我尝试从 LM25117器件中获得至少12V/12A 的电流、但无论我尝试使用什么、我都达到7.8A、然后器件会关断!!

这是使用6.8uH 电感器、我已经尝试了12uH 和3uH 的变化。 它们看起来都达到7.8A、然后开始转动。

我使用的是连接到输出端的电子直流负载、因此能够准确地施加负载。

该设计是 Webench 工具中使用的设计。

得到的任何援助都很好。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    请转发此设计的原理图。 LM25117的电流限制设定值基于120mV CS 阈值和所选的电流感测电阻。 请参阅 LM25117数据表中的公式9。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PSU-Extract.pdfHiTimothy、

    感谢您的回复。

    我已经执行了等式9的计算、得到了24Apk 的结果、这应该足以覆盖12Apk。

    我已附上 PSU 原理图供您查看。

    现在绝望了!!!!!

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    您能否测量 CS 电阻器电压以验证信号幅值是否正确? 请注意、如果未正确焊接 CS 电阻器、则会获得额外的电阻。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我要这个。

    您希望在什么电流消耗水平测量它?

    我猜、如果我错了、对吧、如果我设置一个6A 负载、我应该得到大约一半的电流、这个电流应该在12A 时出现?

    Clayton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    假设分流电阻为5m Ω(电流感应)、6A 负载应提供30mV 信号(电感纹波分量叠加在上面)。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Timothy。
    我会在早上退房(现在是晚上7点!!)
    将告诉您我的调查结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    在 Rsense 上进行了测量。 正如您所说的那样、它的电压为30mV (平均值)。
    然而、我所说的是一些非常大的信号上的开关尖峰(2Vp-p、非常高的频率)。
    这些是否会对 CS 输入产生不利影响?

    Clayton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clayton、

    是的、大尖峰可能是导致早期电流限制的原因。 请发送布局以供审核。 如果这些尖峰是高频、您可能能够添加 RC 滤波器来衰减这些尖峰。 此外、请包含波形。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、可以了。
    我对他们有保留。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6A-Load-Chart.pdfe2e.ti.com/.../Rsense-_4000_-2A-Expanded.pdfe2e.ti.com/.../2A-Load-Chart.pdfHiTimothy、

    以下是请求的波形。

    将需要获得发送布局的权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clayton、

    请发送20mV/div 时 CS 电压的示波器波形。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、Timothy、

    可以了。

    同时、下面是所用布局的一个片段。

    BTW、已经尝试过"断续"模式、这似乎已经将输出驱动电流增加到了10A!

    这是否提供了额外的线索?

    以下是图片/布局图片:-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、


    无法在20mV/div 时获得清晰的 CS 捕获。

    信号噪声很大、很难从噪声中提取信号。

    对信号求平均值很有帮助、但这并不是我们所看到的结果的真实表示。

    将在成功时上传。

    同时、我们安装了一个12uH 的电感器、通过将 DEMB 和 RES 连接到 VCC、我们现在可以获得大约10.5A 的输出电流、但输出电压会快速下降(我认为是预期的)、并处于10.5V 电平附近。

    这产生了一个更干净的开关/稳定信号(这很好)、但它在开关输出的上升沿仍然有较大的开关"振铃"。

    我们将根据数据表第32/33页尝试添加 CC/CV。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marshal:

    以下是有关 SW 节点振铃控制的应用手册: www.ti.com/.../slyt465.pdf

    此致、
    Tim