This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22开关频率

Guru**** 2516190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751368/tps548d22-tps548d22-switching-frequency

器件型号:TPS548D22

我将 TPS548D22的开关频率设置为650KHz 、发现最大负载电流仅为574KHz、远低于该值  

数据表定义。 这是正常的吗?

输入电压12V

输出电压3.3V  

输出电流 31.38A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn、您好!
    如"测试条件"所示、IC 被修整为1V 输出电压。 在3.3V 输出电压下、频率将发生变化。
    套件