This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何工具可帮助设计恒流电源?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751308/any-tool-help-to-design-constant-current-power-supply

我使用 WEBENCH 帮助设计恒压交流/直流转换器电源。 不过、我想问的是、WEBENCH 能否设计一个恒定电流源? 或任何其他工具可以提供帮助?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我们提供了恒流 LED 驱动器设计工具(www.ti.com/.../led.html) 如果您有特定要求、请告知我们更多详细信息。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、

    链接不起作用。 此外、我还尝试使用 LED 驱动器来帮助创建设计、但结果是组件不支持 WEBENCH。 您能帮助创建符合我要求的设计吗?

    输入电压:180-264V 交流、恒定电流输出1A、150W
    LED 正向电压:2.95V
    LED Rd 动态:0.16
    环境温度30C

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    对延误表示歉意。 以下是 LED 驱动器工具的链接- http://www.ti.com/design-tools/webench-power-design/led.html 如您所述、此工具无法生成符合您当前要求的设计。 但是、您可以查看此参考设计、它似乎符合您指定的要求: http://www.ti.com/tool/TIDA-01464 

    此致、