This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS653850-Q1:它是否通过了 ASIL-D 标准?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS653853-Q1, TPS653850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750293/tps653850-q1-is-it-have-passed-asil-d

器件型号:TPS653850-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS653853-Q1

我们发现 TPS653853-Q1和 TPS653850-Q1的规格非常相似。

TPS653853-Q1已通过 ASIL D

TPS653850-Q1怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    TPS653853-Q1和 TPS653850-Q1属于同一 TPS65385x 系列器件、基于相同的内核设计、在安全方面应具有相同的汽车资质。

    TPS653853-Q1具有一个称为转向角监控(SAM)的附加功能集。
    TPS653850-Q1不包含此功能。

    要获取两种器件的完整数据表以及有关汽车安全(ASIL)认证的其他信息、您需要填写表格以访问"mySecureSoftware"系统。 您可以单击此链接 www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp、这也在两个器件的产品文件夹中提供(标记为"立即申请")
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ming、

    TPS653850-Q1和 TPS653853-Q1这两款器件均为 SEooC (上下文外安全元件)器件、旨在支持高达 ASIL-D 的系统。 只有系统才能获得 ASIL 级别的认证、而不是 IC 组件。 这些 PMIC 是在 ASIL-D 兼容性和 SEooC 中支持 ASIL-D 的特性的开发过程中开发的

    此致、
    Scott