This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:在不使用 WR_CAN_STBY 的情况下断电

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750725/tps65381a-q1-power-down-without-wr_can_stby

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65381-Q1

您好!

     是否有任何方法 可以在没有 WR_CAN_STBY 的情况下关闭 TPS65381-Q1。 因为我现在没有在我的项目中使用任何 CAN 通信。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    根据 IGN_PWRL 位、IGN 引脚似乎可以使器件断电。

    在产品专家处进行确认。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majoj、

    该器件有两个唤醒引脚: IGN 和 CANWU。  

    在简单情况 下、使用 IGN 引脚时、器件将加电并保持通电状态、同时 IGN 引脚处于高电平、并且在引脚变为低电平时、器件将关断至待机状态、假设 VBATx 引脚的电源保持在工作电压范围内。  使用 IGN_PWRL 位将锁存 IGN 信号、然后器件将保持通电状态、直到 MCU 清除该位。  如果您希望器件在电源之后加电和断电、 那么也可以选择使用连接到电源的 IGN 引脚。

    假设电源电压保持在工作范围内、CANWU 引脚默认处于锁存状态、器件将保持开启状态、直到发送 WR_CAN_STBY 命令。  

    如果您有其他问题、请告知我们、希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rick s 的帮助

    在这里、我的要求是 MCU 必须将 PMIC 设置为待机模式(意味着 VDD 必须设置为0 (MCU 无电源))、而无需 CAN 通信和唤醒、无需 CAN 通信
    那么,您能帮助我使 PMIC 成为待机和唤醒。

    谢谢,
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Scott Monroe 的帮助。

    在这里、我的要求是 MCU 必须将 PMIC 设置为待机模式(意味着 VDD 必须设置为0 (MCU 无电源))、而无需 CAN 通信和唤醒、无需 CAN 通信
    那么,您能帮助我使 PMIC 成为待机和唤醒。

    谢谢,
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    如果您只是希望 PMIC 在提供 PMIC 电源(VBATx 引脚)时为 MCU 上电、则将 IGN 连接到 PMIC 的电源。 当电源斜升时、它将使 IGN 为高电平、这将为 PMIC 供电;当电源关闭时、IGN 为低电平、PMIC 的输入关闭、因此它将断电。

    IGN 和 CANWU 都是唤醒引脚。 IGN 具有-7V 至+40V 的保护电压、抗噪抗扰度更长、默认情况下不是锁存的唤醒源(除非使用了 IGN_PWRL)。 因此、如默认情况下所述、使用 IGN 的开/关将跟随引脚的高电平/低电平。 CANWU 具有-0.3V 至+40V 的保护、并具有较短的抗尖峰脉冲。 该唤醒源被锁存、这意味着只要器件的电源保持供电、器件就会保持开启状态、直到发送 WR_CAN_STBY。 您不必使用 CAN 收发器来使用此唤醒引脚、任何变为低电平至高电平的兼容唤醒信号都将唤醒器件并将 PMIC 锁存至 ON、直到 MCU 发送 WR_CAN_STBY。

    希望这一点现在已经很清楚。