This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:TPS65100 VCOM 电压设置公式

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748512/tps65100-tps65100-vcom-voltage-setting-equation

器件型号:TPS65100

您好!

您能告诉我在 TPS65100上设置 VCOM 电压的正确方法吗?

数据表和评估套件、并使用相同值的反馈电阻器将输出电压设置为 Vo1的一半、但我看不到在需要不同值时用于对实际电压进行编程的公式在哪里。

请参阅电路图片:

我猜的是 VCOM = Vo1 *(R4/(R1 + R4))、但它可能是 VCOM = Vo1 *(R1/(R1 + R4))、  

我需要知道正确的方法、因为我使用一个电阻器链来将 R4设置为削减组件类型、但仅为 R1使用一个电阻器。

非常感谢您的帮助。 谢谢、John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年6月12日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我进一步挖掘、VCOMIN 引脚11只是连接到一个为 VCOM 馈电的内部缓冲器、所以 VCOMN 上存在的任何电压都将显示在 VCOM.

    这就是没有提到 VCOM 方程的原因。