This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:双输出不稳定波形

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750387/ucc256302-dual-output-unstable-waveform

器件型号:UCC256302

您好、Ben -San、

同一客户另一个问题。

他们想知道不稳定的波形原因。

请查看随附的 pdf 并对此进行评论。

e2e.ti.com/.../UCC256302-Dual-output-Unstable.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben 将回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    对于您看到峰值谐振电流振荡的测试条件、您能否测量从 FB 引脚流出的电流? 为此、您可以移除 R21、在 R32处安装一个10kΩ Ω 电阻器并测量 R32两端的电压。 同时检查 VCR 引脚峰间纹波是否在稳态时改变周期。

    您在 PDF 的3.2中列出的更改是合理的、我预计您列出的更改不会产生任何负面影响。

    4.1中的波形看起来像突发模式。 突发模式有一点不均匀、但在其他情况下是可以接受的

    如果 FB 引脚电流确实出现振荡、则表示需要对补偿网络进行一些调整。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    我们测量了指令的 FB 引脚电流波形和 VCR 引脚的纹波并将其连接起来。
     
    请检查数据并告诉我们问题、对策等。

    e2e.ti.com/.../UCC256302-Unatable-2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doi-San、

    我认为对补偿进行一些调整将有助于振荡。 尝试将 C28增大到82nF、并在 C29处添加470pF。 如果您能够进行环路测量、建议补偿值也会很有帮助。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ben -San、

    我的客户发现该波形问题是 Infineon SR 问题。
    它被一些硬测试破坏。
    他换了一个新的。
    波形变得很好。

    我想介绍一下 UCC24634、但另一位客户遇到了一些问题。
    它是在 UCC24643底座中编写的。