This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21701:转换器故障

Guru**** 2556900 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21701, BQ24765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747079/lmz21701-converter-failure

器件型号:LMZ21701
主题中讨论的其他器件: BQ24765

我们在产品中使用的 LMZ21701转换器上观察到一些故障。 到目前为止、在组装的100块电路板上、我们已经看到3个稳压器无法使用。 在所有这些发生故障的器件上、稳压器的输出显示为低阻抗(在1至2欧姆的镇流器中)、输出端的电压非常低、PG 引脚保持低电平。
当我们移除稳压器时、我们可以确认低阻抗(短路)来自稳压器本身。

该问题与此处描述的问题非常相似: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/528460/1922132

关于应用:我们的器件用于铁路环境。 该板使用5个这些转换器、连续排列。 所有这些都由经过稳压的12V 或锂离子电池电源供电、因此输入电压可以介于6V 至12V 之间。 BQ24765负责电池的电源路径管理和充电。

这些转换器必须提供的功率非常低、在1、1.2、2.5或3.3V 时介于0和110mA 之间。

原理图和布局如下所示。

我们的设计有任何明显的问题吗? 我应该如何跟踪问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能否提供 LMZ21701的生产日期代码? 我想通过质量团队来了解他们的想法。 从应用的角度来看、PCB 布局和原理图看起来不错。

    此致、

    Jimmy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我已要求我们的汇编器跟踪它们具有的信息。

    但是、您可能可以通过器件本身的标记了解它吗?

    在故障器件的上、如下所示:

    767液压

    1701 7405 EA

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如果您仍有未连接的故障装置、您是否可以将其中一个或两个装置发送到 FA? 我将通过质量来获得最高分数、以便对这一点有更深入的了解。

    链接是 TI 客户退货 登录页面。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy、

    不确定您的意思是“解压”? 我应该发送从电路板上拆下的故障装置、还是从同一卷带中发送新的故障装置?

    此致
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CH、

    如果您有任何未从电路板上卸下的故障装置、则会被视为未装线。 否则、您需要先烘烤器件以去除水分、然后再将其发送到器件中。 这样可以保留系统的故障事件,并消除卸载过程引起外部问题的可能性。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    下面是我所做的:

    1. 在100°C 下烘烤2块组装板12小时(根据您的建议烘烤)。
    2. 冷却(~40°C)后、我再次检查 VOUT 和 GND 之间的电阻、短路消失(R > 100k 欧姆)
    3. 已向电路板通电以检查问题是否消失、但转换器再次出现故障、方法与之前完全相同:VOUT 和 GND 之间存在短路(一个电路板为2.5欧姆、另一个电路板为4.0欧姆)。
    4. 拆下这两个零件并贴上标签、然后将其放入密封袋中并使用干燥剂、使其保持干燥(不确定是否有用?)。

    我已为这些请求填写 RMA (CPR181021609)。 我没有发送我们已经有的其他2个故障器件、因为它们是在未烘烤电路板的情况下被卸下的。

    我还在 RMA 请求中提到了此主题、因此他们拥有一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个电路板现在出现故障。 但这次 Vin 和 VOUT 都以更壮观的方式短接 GND。

    我应该将其添加到 RMA 中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我只是想澄清一下、当您"卸下两个部件、贴上标签并将它们放入密封袋中、使其保持干燥"时、您如何卸下它们? 正如我所说的、建议在取出之前烘烤它们以进行 FA 处理。

    添加 RMA 的附加电路板故障不会造成损害。

    此致、
    Jimmy