This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:请帮助我检查有关 bq76940的原理图

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749416/bq76940-please-help-me-check-the-schematic-concerning-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76200

下面列出了 BQ76940的原理图。

请帮我查看并检查一下吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想制作一个由 BQ76940+BQ78350+BQ76200组成的 BMS、它支持12节电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    我看过这些图片、没有看到任何重大问题。 原理图的某些部分未包含在内。 例如、未显示感应电阻器和充电/放电 FET。
    我还会要求我的同事查看这一点、以确保我没有遗漏任何东西。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、
    C19的底部应连接到 VSS 而不是 VC0的 GND 基准。 请参阅数据表中的图8-3。
    VCn 引脚上的1uF 输入电容器很好、但由于滤波器稳定时间、在平衡时可能会显示电压效应。 某些设计使用0.22uF 或0.1uF、请为您的系统选择合适的器件。
    REGOUT 显示为0.1uF C27、建议的最小值为1uF、如果将电源用于外部用途、则典型值为4.7uF。
    对于12节电池、每组有4节电池、如果您使用 CHG 和 DSG 来驱动 FET、则可能需要将 REGSRC 限流二极管置于 Q14漏极路径中、而不是电源中以获得更高的电压。 请参阅 www.ti.com/lit/slua749的 REGSRC 电源部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295。
    我已根据您的建议进行了更改。
    我有 PCB。
    现在、我在 bq76940上电时遇到了一个问题。
    CELL1~Cell12的电压在开始时是正常的、接近4.2V。
    但是、电池10的电压将高达5.6V、电池11的电压将降至1.1V、电池12的电压在几秒钟后也高达5.6V。

    请提供一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、电池的电压是正常的。但 VC15,VC13,VC12上的电压是错误的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、
    电池10上升、电池11下降至低电压、这通常表示缺少这些电池的公共连接。 检查导线是否连接到源极(电池)、R67和 VC12引脚是否正确焊接且无污染。
    如果 VC15、VC13和 VC12相关电池的读数错误、请检查 BAT 引脚是否通过其组件供电。 检查输入电阻器上的电压、它应该很小。 如果它相当大、则找出原因。