This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:是否可以在不循环的情况下修改客户的最大误差?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750935/bq4050-is-it-possible-to-modify-max-error-by-the-customer-without-cycling

器件型号:BQ4050

降级器、

一些客户反映最大误差无法自行编程、 循环是更新它的必要条件、因此 会增加成本并 影响 生产效率。 他们想知道、是否有任何方法可以使用所学数据对参数进行编程、然后将最大误差编程为2%、而无需对每个电池组进行循环。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已分配给我。 我将在接下来的48小时内回答这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以直接写入寄存器。 请在将其用于生产之前验证其值是否存在问题。