This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:我们能否将两个 LED 灯串连接到一个 IFB 引脚?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750736/tps61196-can-we-connect-two-led-strings-to-one-ifb-pin

器件型号:TPS61196

尊敬的 Sirs 或 Madams:

我们可以将两个 LED 灯串连接到一个 IFB 引脚吗?

目的是增加每个 IFB 引脚的 LED 电流、从而使电流大于50mA。

我们计划控制每个灯串的 LED 电流小于50mA 的 LCD 面板、即30mA 或40mA、  

我们担心 TPS61196在 ILED 设置为小于50mA 的条件下无法正常工作。

因此、我们需要检查 TPS61196是否可用于上述 LCD 面板的某些 芯片。

此致、

Shinsuke Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsuke、

    TPS61196每通道可输出200mA 的连续电流、因此无需担心电流、它还可设置为每通道小于50mA。 如果您需要更高的连续电流、可以将 IFB 连接在一起。

    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的周先生
    很抱歉我的回复延迟了。

    >如果需要更高的连续电流,可以将 IFB 连接在一起。
    对我来说、您似乎在谈论这一点
    是否可以连接多个 IFB 引脚、一个大电流流经的 LED 灯串。
    但我想知道的是、
    可以将多个 LED 灯串连接到一个 IFB 引脚吗?
    请回答此问题吗?

    我之所以提出上述问题、是因为我仍然想知道是否存在这种情况
    TPS61196可在以下条件下使用:每个 IFB 引脚的 LED 电流小于50mA、没有任何限制、因为下面显示的讨论尚未完成。
    e2e.ti.com/.../750728

    如果 TPS61196不能在上述条件下使用或可以使用、但有一些限制、
    通过将多个 LED 灯串连接到一个 IFB 引脚来增加每个 IFB 引脚的电流
    可能是对策,所以我想知道这种联系是否可以接受。

    很抱歉多次打扰您、但可以解决我的问题吗?

    此致、
    Shinsuke Tanaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinsukem、
    是的、您可以使用一个 IFB 通道来驱动多个 LED、但由于您使用一个灌电流来驱动多个通道、因此电流匹配可能不是很好。 如果您对比赛的要求不是很严格,那么这对您的应用来说是可以的。
    此致
    肖恩