This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:启动期间出现故障

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743521/tps65094-failure-during-start-up

器件型号:TPS65094

您好!  

我的客户正在使用 TPS650942、在启动过程中失败。  

请参阅下面的捕获波形、并告知我们您的意见。  

CH1:VNN

通道2:RSMRSTB

通道3:1.8V

通道4:1.24V

现在要求客户首先检查软件和冷启动序列。  

如果有其他意见、请告知我们。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试读取 OFFONSRC、PWR_FAULT_STATUS1和 PWR_FAULT_STATUS2寄存器吗? 这是确定导致问题的原因的最佳方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有关于此问题的任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    很抱歉迟到了。

    请参阅以下内容。

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    是否确定这是在发生故障后进行的? 根据 PG_STATUS 寄存器、PMIC 看起来是关闭的、但尚未报告关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    系统 将反复自动复位、我还发现" RSMRSTB "将变为低电平。

    更多波形供您参考。

    谢谢

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    看起来 thermal_trip 信号会导致器件复位。 这是一个来自处理器的信号、当器件出现热问题时、该信号会将其关断。 基于此、我认为问题可能出在处理器、而不是 PMIC。

    这也可以理解为什么 OFFONSRC、PWR_FAULT_STATUS1和 PWR_FAULT_STATUS2没有报告任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    感谢您的反馈。

    我尝试通过  +V1.8A 拉高散热跳闸信号,但系统仍处于复位状态。

    任何想法都可以解释问题是由处理器而不是 PMIC 引起的

    这是我如何拉高的方法。

    setp1删除 R184

    Step2在 +V1.8A 范围内添加一根导线

    Step3 直接连接到 PMIC 引脚60。

    谢谢、

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    遗憾的是、如果我们不从 PMIC 读取任何内容、很难说出导致关断的原因。 您可以再次尝试、也可以尝试探测 PCH_PWROK。 如果在任何时候都变为高电平、则表明上电序列已成功完成。 然后、您可以探测每个电源轨、SLP 信号和 PWR_EN、以查看 PCH_PWROK 再次变为低电平时这些信号中是否有任何奇怪的现象。

    如果 PCH_PWROK 没有变为高电平、那么您就知道上电序列没有成功完成、并且您可以按顺序探测每个电源轨和 SLP 信号以查看哪个电源轨导致了问题。

    如果您想将原理图/布局发送给我、我也很乐意查看您的原理图/布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    请参阅以下上电时 PCH_PWROK 的波形。

    是否可以查看波形导致的原因?

    我很困惑为什么 PCH_PWROK 为高电平、但 VCCGI 为低电平。

    根据冷启动序列、VCCGI 应为高电平。

    谢谢

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    当 VCCGI 为低电平时、PCH_PWROK 为高电平是正常情况。 VCCGI 最初设置为0V、然后由处理器设置为新电压。 如果 VCCGI 从不变为高电平、我会尝试检查闪存映像工具中的电源轨3 SVID 设置。 应将其设置为 I2C。  

    我认为、由于我们无法从 PMIC 中看到任何故障、可能会发生的情况是处理器不设置 VCCGI 电压、因此它通过 COLOW_OFF 序列来复位 PMIC、尽管很难说、没有看到这些 SLP 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    对此进行了任何更新?