This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:LP2985AIM5-3.3/NOPB 调节故障

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743685/lp2985-lp2985aim5-3-3-nopb-regulation-failure

器件型号:LP2985

你好

我最近遇到了 LP2985的调节失败、在某些电路板上进行了调整。  

LDO 由12V 电源供电、稳压不好、1kHz 时具有纹波。

请参阅下面的启动顺序

outpèut 可以清楚地看到、LDO Δ I 在启动时不是3.3V (3.5V)、然后上升到4.8V、然后以1kHz 的频率泵入稳压、完全不是预期的3.3V 平均值。

该 LDO 显然有故障、缺少稳压功能也会影响3V3已飞边的微控制器。 永久锁定 MCU 或功率级(此板用于调节高达10A/150V)

已选中:

1)最大 LDO 输入无法超过14.8V (在故障电路板上、在整个温度范围内)

2) 2) LDO 输出 稳定性、10uF 25V X7R 电容:在20us 100mA 过载脉冲上保持稳定、每1ms

3) 3)断电时、输出至输入电压不大于150mV

您是否对其他测量有一些建议以找出根本原因?

谢谢

Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christophe、

    您能否提供一些其他信息:

    开/关和旁路引脚上的信号是什么? 如果可能、将这些内容添加到示波器快照会很有帮助。

    什么是12V 电源? 它是1kHz 开关稳压器吗?

    在通道1上测量的电流有一个阶跃之前、LP2985似乎在前10ms 内成功地调节了3.3V 电压。 该电流是多少? 我看到它被标记为 icoil。 这是12V 稳压器的电感器电流吗?

    您的负载是什么?标称负载电流是多少? 此 LDO 的结至环境热阻为206 C/W、建议的最高结温为125 C。假设此电路板在室温下进行测试、则导通 FET 上的最大功耗可计算为:

    PD、max =(Tj、max - Ta)/RJA =(125 - 25)/206 = 0.49W

    根据您的标称负载电流、LDO 可能会超过此最大功耗、从而导致调节不良。

    您提到过该板用于调节10A/150V 电压。该 LDO 是否也参与其中、或者它只负责为 MCU 供电?

    要尝试将 LP2985与任何类型的负载隔离并监控输出。 如果它能够调节3.3V 电压、那么正是 LDO 与负载的相互作用导致了问题的发生。 如果不是、则问题与12V 电源有关。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的快速 回答、并在下面找到其他信息:

    - BYPASS 引脚保持悬空。 在该引脚与 GND 之间添加一个10nF MLCC 什么也没有改变

    - ONOFF 引脚由12V 上的上拉电阻供电、并使用5V1齐纳二极管来限制电压。 我将检查它上的电压。

    - 12V 电源为1kHz 开关、启动时默认为线性模式、然后 MCU 进行调节以限制损耗。

    -线圈是开关稳压器线圈中的电流

    - LDO 负载电流仅是 MCU、我将测量该值、但这不是热问题、因为我们使用热成像检查所有设计。

    -我尝试在一个有问题的电路板上隔离3V3负载、即断开 MCU、但我不得不放置一个10mA 的电阻负载来实现3V3调节。 确保稳压的最小 LDO 负载是多少?

    -最后,这种设计的制造时间是几年,在现场大约有15k 个单位。 问题仅出现在2017年6月开始生产的电路板上。

    我不明白您在说问题可能来自12V 电源时的意思。


    请告诉我这些附加信息是否会导致其他想法来发现问题。

    此致

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是绿色的 ON_OFF 引脚的作用域。 看起来很奇怪。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了写入3V3负载为18至20mA、抖动是缓慢闪烁的 LED、即无增量负载。

    此致

    Christophe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christophe、

    我同意、开/关和 Vout 的行为几乎相同、这是很奇怪的。 齐纳二极管看起来也不能将开/关电压钳位到5.1V。当12V 电源轻微下降且开/关显著下降时、启动后大约10ms 会触发这种不稳定行为。 为了找出问题所在、我们需要找出导致此问题的原因。 此时电感器电流似乎出现尖峰。 除了 LDO 之外、是否有任何连接到12V 电源的东西可能会产生影响?

    LP2985没有最低负载要求。 即使在无负载电流的情况下、它也应该能够调节3.3V 电压。

    对于2017年6月制造的电路板、是否实施了任何更改(设计或其他)?

    另一个尝试的实验是在移除齐纳二极管并将开/关短接至 Vin 后监测输出。 实现这一点的一种方法是将电流上拉电阻器替换为0欧姆电阻器。 对于 LP2985、如果不需要关断功能、可将开/关连接到 Vin。

    最后、很抱歉在我的上一篇文章中没有提及这一点、但在您的应用中使用 LP2985的原理图将有助于理解该问题。 您是否能够提供此功能? 如果是敏感信息、我可以通过 E2E 将您添加为朋友、您可以通过私人邮件将其发送给我。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我请求友谊、以便私下分享详细的原理图。

    使用关断功能、以便在检测到 MCU 故障时切断3V3。 实际上、ONOFF 引脚通过10k 电阻连接到5V1齐纳二极管。 这意味着在该板上、LDO 会提供一些输出电流。 这是否正常?

    在另一个电路板上、我发现 LP2985完全没有稳压(无输出)、并且 ONOFF 引脚卡在稳压器内部的 GND 上、测量结果为300hms 接地电阻。

    我有一些故障电路板、其中 MCU 被去污、消耗200至300mA 电流、这可能是由于3V3调节不良... 但是、从电路板上移除故障 MCU 后、LDO 完全不会输出任何结果。

    希望我们可以通过详细的原理图来关注根本原因。

    另一种方法可能是分析有缺陷的 LDO、您是否认为您可以通过这种方法找到根本原因?

    此致

    Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于电流尖峰、它是 MCU 初始化时的小功率 MOSFET 换向。
    当引脚初始化为推挽输出时、开关引脚上的电压会降至 MCU 的3V3电源。 由于电压(绿色)高于3V3 (蓝色)、这意味着在这个电路板上、开关引脚也在拉电流!!
    此致
    Christophe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christophe、

    LDO 不提供输出电流。 LDO 的输出电流始终小于从电源接收的输入电流、因为某些电流用于为内部电路供电。 开/关引脚也无法提供电流、因为它是一个启用内部基准和误差放大器的数字引脚。 它通常仅灌入少量电流。 借助您提供的其他信息、我有兴趣了解您的电路板上实现的关断电路。 我已接受您的朋友请求、因此请以私人邮件形式发送原理图。

    如果我们无法找到原因、我可以尝试使用某些功能型 LP2985器件重现您的情况、以确定导致故障的原因。

    谢谢、
    Gerard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在 PM 向您发送原理图。
    但是、由于 ONOFF 引脚是一个输入、它实际上会在该发生故障的 LDO 上输出一些电流、因此您应该知道什么原因会导致这种情况、不会?
    在之间、我检查了 V12在上电时的上升、并且没有过冲、并且上升时间介于3.4V/ms 至16V/ms 之间、具体取决于电路板电源电平。 当全部启动且电源通过斩波进行调节时、电压上升范围为40V/ms 至160V/ms。 这是否是 LDO 的问题?
    但是,多年来,它的工作方式是这样的!!
    谢谢
    Christophe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christophe、

    如果没有原理图、很难理解。 可能存在问题、因为 LP2985的开/关引脚的最小压摆率要求为40V/ms。

    您能否确认开/关引脚的压摆率是否与您的设置中的12V 电源相同? 请告诉我结果、然后重试通过私人消息发送原理图。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Christophe、

    由于该线程正在通过私人消息处理、我将关闭此线程。

    谢谢、
    Gerard