请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
我们正在开发一款产品、根据产品的配置、该产品可以安装
- 4.2V 电池(1250mAh)或 A
- 4.35V (3000mAh)电池。
4.2V (1250mAh)电池在产品通电时用作浪涌电池(以补充有限的 USB 电源)、不会对终端用户"可见"。 SoC 精度并不那么重要。
4.35V (3000mAh)电池在将产品配置为移动设备时使用、终端用户将知道 SOC 将显示在屏幕上。
我们不能选择使用2种型号的 PCB 组件(即,我们无法使用 BQ27421-G1A 构建某些组件,也无法使用 BQ27421-G1B 构建某些组件)
将 bq27421-G1B 监测计(设计用于4.3/4.35V)与4.2V 电池配合使用会产生什么影响? 这是否只是 SOC 值的精度问题? 如果可以的话,这是可以量化的吗?
support@ti.com 建议我在此提出这个问题。
谢谢。