This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:关于与 BQ25895通信...

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747759/bq25895-about-communicate-with-bq25895

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

尊敬的先生:

我的客户无法通过 I2C 与 IC 通信。

BQ25895与其他 I2C IC 之间是否存在任何不同的 I2C 命令、因为除了 BQ25895之外、同一总线上的其他 I2C 器件也可以正常工作。

作为客户信息、BQ25895未将 ACK 信号回复到主机。

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25895 I2C 接口与我们的其他单节开关充电器相同。 没有不同。

    他们是否使用 TI bqStudio 和 EV2400与 BQ25895通信?

    他们能否仔细检查 I2C 地址设置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    他们已经尝试过 EV2400和 TI GUI、效果不错。
    但是、一旦与他们的主芯片 I2C 连接、它将不起作用。
    同一 I2C 上的其他器件也可以正常工作。
    客户尝试了地址 A6h 和 D4H、两者都相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、EV2400具有内部上拉电阻。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。