This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25010:烧毁

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746147/lm25010-burns-out

器件型号:LM25010

早上好、

我们的客户报告了以下问题:LM25010在运行几周后烧毁(请参阅随附图片)。

标称电源:24V

我们不知道提供的电流(我们正在收集此数据)。

LM25010用于生成+12V 和-12V (请参阅随附的原理图)

在我开始仿真电路之前、是否存在任何宏观错误?

客户怀疑可能超过50V 的输入浪涌/突发

提前感谢您的帮助。

此致

Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享原理图和电路板图像。  看起来 IC 在输入电压引脚侧受损。  您能回答我的其他澄清问题吗?

    哪些电容器是输入电压?  LM25010是否直接连接到24V 电源?  是否有任何其他滤波组件或保护组件? 此外、使用的电源是什么?  

    感谢你的帮助。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    所有电容器最高可承受50V 电压。

    有一个输入保护电路(请参阅随附的图片)。

    24V 由非客户设计的经验电源生成。 我们必须考虑24V 额定电压。

    12V 上所需的电流:不超过100mA

    12V 上所需的电流:不超过50mA

    突发和浪涌受 D2限制

    感谢你的帮助。

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您也可以共享布局吗?

    L3和 L4的电感是多少? 直流/直流输入的大电感和寄生环路可能会产生振铃。 这种调节是在 TVS 之后(直流/直流输入端)创建的、而不是在电源端创建的。 这可能会导致您的电视看不到它。 您是否有 LM25010的 VIN、SW 和 VOUT 波形?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    LM25010替换为新的一个、以下是信号:

    黄色:VIN (+24V)

    绿色:输入电流

    紫色:输出电压+24V (应为+12V)

    浅蓝色:输出电压0V (应为-12V)

    我们正在完成电路板检查

    谢谢你

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    我们已经测试了其他使电源超过限制的样片、因为客户怀疑输入缓慢瞬变超过50V。

    输入保护(TVS V击 穿= 36V)可减少快速瞬变、但在慢速瞬变情况下最高可达50V。

    LM25010可轻松支持过压。

    Isen 和 SW 引脚之间的二极管(Vreverse = 40V)会因输入过压而损坏、并成为短路。 随后、LM25010会烧坏。

    我们需要减小 TVS 击穿电压并增加二极管 Vreverse 电压。

    请告诉我您的想法。

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riccardo、

    我想确保我对您的理解正确。 我认为我同意您的分析。

    我知道第一个损坏的元件是 ISEN 和 SW 引脚之间的二极管。 这段时间内的输入电压是多少?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riccardo、

    我将跟进您的情况。 您是否能够确认输入电压是多少?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Katelyn、

    几天前发布的示波器屏幕截图是通过测量 LM25010看起来未损坏的电路板来获取的。

    使用24V 电源测试全新电路板输出正确。

    我们无法确认输入电压。

    我们的客户机和最终用户都未测量输入电压。

    我们只能假设电源存在很大的变化。

     

    下一步、与客户达成一致、是使电源超过50V、并显示 Isen 和 SW 引脚之间的二极管会烧坏、从而也会导致 LM25010烧坏。

    此致

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riccardo、

    这是有道理的。 如果电源电压高于50V、LM25010将面临烧坏风险、因为这大于器件的绝对最大值。

    此致、
    Katelyn