This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:重新连接电池后出现电池检测问题

Guru**** 2579805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747725/bq24170-battery-detection-issue-after-battery-reconnection

器件型号:BQ24170

您好!

我正在使用基于 BQ24170的集成电池充电器的器件。 电池组为3S3P 锂离子电池18650。

除了重新连接后的电池检测功能外、一切都运行良好、即:


1.我将 PSU 连接到充电器。 电池未连接。 PSU 上显示的功耗约为0A。 在该状态下测量的电压以绿色显示在下面所附的原理图中。

2.然后我连接电池组。 一两秒钟后、检测到它、并根据电阻器设置的电流使用正确的电流开始正常充电过程。

3.然后我断开电池。 BQ 应该会检测其是否存在、但看起来它仍在充电、同时电池检测算法正在运行(SRN 上的电压在1、5s 周期内上升和下降)。 此状态下的电流消耗约为17mA。 电池检测(通过 SRN 引脚放电)似乎无法正常工作、因为由于 SW 引脚的电流(没有其他可能的电源)、VBAT 线路上的电容器未按预期放电/充电。 此状态下测量的电压与第1点所测量的电压不同、在原理图中以红色显示。

我甚至断开了系统、以确保它不会影响这种行为、并切断 Q2和 SRN 引脚之间的连接、以检查这是否不是 SRN 引脚上的高电压和恒压源。
我还重新焊接了 BQ 芯片、以检查它是否未损坏、但没有任何变化。 PCB 是4层。 L2是 Vishay ihlp32dzer2r2m11 2、2uH/10、2A。

为什么仅在加电时检测到一次电池不在、然后无法正常工作? 这可能是 PCB 布局问题吗?

我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于电池检测、当电池未连接时、连接到 VBAT (充电器输出)的总电容是多少? 请将 d/s 上的 Cmax 与之进行比较 有关更多详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../732176。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    正如我所连接的原理图中所示、我将21uF 的总电容连接到 VBAT 输出。 系统系统的其余部分已断开连接。 这远低于推荐的 Cmax 2200uF。

    我担心的是、内部高侧 FET 被启用、向 VBAT 线路提供电流、因此不可能足够低。 对于电池检测时间、应该禁用内部 FET 并且 SW 引脚不应该提供任何电流、我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅电池检测流程图中 d/s 上的9.3.15电池检测。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。