This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:OCP 设计问题

Guru**** 2780165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749938/tps40170-ocp-design-issue

器件型号:TPS40170

我们面临降压控制器的 OCP 设计点问题。

我们发现 OCP 的测量点不符合我们计算的值。 你能不能不知道问题是什么! 非常感谢。 e

e2e.ti.com/.../1234.Presentation1.pptxVery谢谢。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    BSC066低侧 FET 在 Vgs = 8V (TPS40170适用的栅极驱动电压)时具有~7m Ω 的 RDS (on)。 也许您可以测量低侧 FET 的压降。 在电流限制时、编程设定的压降为9uA x 14.7k = 132mV。

    此致、
    Tim