This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:PoE BT 理想电桥

Guru**** 2584125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745650/lm74610-q1-poe-bt-ideal-bridge

器件型号:LM74610-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

PoE 电流规格已达到 BT 水平、理想二极管电桥应用看起来就像一个趋势。

LM74610-Q1可以提供相关的设计示例、也可以提供符合 BT 规范的新产品(EX:LT4321)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许成好、

    LM74610-Q1可在此处用于4倍配置、但在具有48V 电源轨的 PoE 应用中、最大反向电压为45V 是一个问题。

    但 LM74700-Q1具有65V 的最大反向电压、可以是更好的替代方案。

    如果可接受65V 的最大反向电压、则可以使用4个 LM74700-Q1 + NFET 来实现理想的电桥配置。
    我将等待您对此发表评论。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将来是否会有 LT4321等产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    让我们通过电子邮件进行此对话。
    请发送电子邮件至 karikalan@ti.com。


    此致、
    Kari。