This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:在加热至50°C 的电路中切换 EN 时器件故障

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751385/tps43060-device-failure-when-toggling-en-in-a-circuit-heated-to-50-c

器件型号:TPS43060

您好!  

我有一个使用 tps43060的12V 至32V 升压电路。  

在正常条件下、此电路工作正常、但当 PCB 加热至大约50 °C 时、我会遇到问题  

当电路被加热时、我使用连接到 MCU 的 EN 引脚开关来打开和关闭器件几次。  

这使得 tps43060执行以下两项操作之一:

1:变得非常热(100°C++)、但仍然正常工作。

2:输出电压下降到32V 以下、我看到大量纹波、PGOOD 被拉低。

此行为在电路冷却并重新启动后继续。  

  使用新的 tps43060切换损坏的 tps43060 可修复此问题、并且电路正常运行、直到它 再次被加热。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    您是否焊接了 TPS43060的底板、该底板连接到散热器的接地层? 恐怕您有过热问题、您的 PCB 可能无法从 IC 中很好地散热。 请参阅 EVM PCB 布局以查看底焊盘焊盘图案。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底焊盘焊接后、通过4个过孔连接到 PCB 另一侧的接地层。  

    我现在还发现、在  TPS43060 开始发生故障之前、它与电路中的其他东西一样需要进行制动。 我尝试了一个新的 PCB、加热了它、它没有失败。 然后   、在加热后 TPS43060突然失效、所有替代 TPS43060 在加热电路时也失效。 不确定我对导致这种行为变化的电路所做的具体操作。  

    是否有任何已知的 TPS43060错误会  导致这种类型的自述呢?  

    此外、当  我的红外摄像头上连接 V_inn 时、我还会看到 TPS43060中产生的短暂热量。 这适用于工作和损坏的设备。 不知道这是否完全相关。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还发现、断开芯片上的 SW 和 BOOT 之间只有20欧姆、在新芯片上、我测量的是6兆欧。