您好!
我有一个使用 tps43060的12V 至32V 升压电路。
在正常条件下、此电路工作正常、但当 PCB 加热至大约50 °C 时、我会遇到问题
当电路被加热时、我使用连接到 MCU 的 EN 引脚开关来打开和关闭器件几次。
这使得 tps43060执行以下两项操作之一:
1:变得非常热(100°C++)、但仍然正常工作。
2:输出电压下降到32V 以下、我看到大量纹波、PGOOD 被拉低。
此行为在电路冷却并重新启动后继续。
使用新的 tps43060切换损坏的 tps43060 可修复此问题、并且电路正常运行、直到它 再次被加热。